Compact intégré : Voyant, commutateur, poignée

Voyants de signalisation et indicateurs, interrupteurs et boutons : autant d'éléments indispensables à la plupart des machines. La nouvelle poignée étrier EN 6284 de JW Winco intègre toutes ces fonctions en un seul et unique composant compact.

La nouvelle poignée étrier est conçue pour améliorer le fonctionnement des systèmes et des machines. Elle comporte un bouton intégré et une large zone colorée et rétroéclairée à l'arrière de la poignée. Ces éléments peuvent être utilisés individuellement ou en combinaison, constituant ainsi un outil polyvalent pour le contrôle des systèmes et la surveillance des processus.

La EN 6284 donne la priorité à la sécurité dans sa conception. L'élément de commutation à deux canaux, disponible dans différentes configurations de contact, renforce la sécurité opérationnelle. Cette poignée peut gérer une large gamme d'applications avec des tensions continues et alternatives de 24 à 240 volts et des courants allant jusqu'à 3 ampères, garantissant ainsi la compatibilité avec divers systèmes et machines.

Parfaitement hermétique, l'élément lumineux situé à l'arrière de la poignée comprend un robuste diffuseur en polycarbonate, avec un indice de protection IP 67. La lumière générée par le module LED interne est diffusée uniformément en différents coloris et niveaux de luminosité, en fonction de l'activation de la matrice RVB de 24 volts. La poignée devient ainsi un indicateur d'état visible, même de profil ou de loin, ce qui est idéal pour les systèmes de grande taille pilotés par des effectifs restreints. Suivant le câblage, le signal lumineux peut indiquer des problèmes au niveau du processus, signaler un fonctionnement régulier ou indiquer que le système peut être ouvert. Les couleurs et les fonctions peuvent être attribuées séparément. La documentation complète et le tutoriel vidéo sur le site web de JW Winco offrent plusieurs possibilités.

Adoptant une approche globale, JW Winco a bien sûr assorti cette poignée étrier lumineuse de son pendant passif. De même forme et de même matériau (polyamide renforcé de fibre de verre) que sa jumelle active, la poignée EN 6284.1 permet une conception homogène de la machine. À propos de la conception : Cette combinaison de polyvalence, de conception et d'ergonomie a été récompensée par le prestigieux prix iF Design Award 2023. 

Pour en savoir plus sur les poignées en étriers de JW Winco, visitez le site www.jwwinco.com/fr-ca/poignée étrier.

 

Précédent

Communiqués de presse JW Winco

Aller aux communiqués de presse