Cómo escoger la manivela correcta | JW Winco Piezas Estándar

Cómo escoger la manivela correcta

Por definición, una manivela es un dispositivo para transmitir el movimiento giratorio que consiste de una empuñadura o brazo sujeto a un eje en ángulo recto. Suficientemente simple, pero hay algunas variables.

Manivelas balanceadas:

Este tipo de manivela tiene un punto de montaje central, lo que permite una operación fluida, tanto en la dirección horizontal como vertical. Su diseño permite el ajuste preciso y, en aplicaciones con vibración, permanecerá estacionaria. Un ejemplo es nuestra empuñadura de tres bolas de acero de la serie GN 10.

 

Manivelas

Las manivelas estándar están montadas en un extremo, proporcionándoles un apalancamiento con una sola mano que funciona bien para aplicaciones con par de torsión alto y operación rápida. También son muy adecuadas para la sujeción y pueden ser desmontables. Aquí se muestran nuestras manivelas de aluminio con empuñadura giratoria de la serie GN 471. Otras opciones de materiales para las manivelas son zinc fundido a presión, acero, acero inoxidable, hierro fundido y diversos plásticos (nylon, fenólico, tecnopolímero).

Manivelas con empuñadura plegable

Algunas veces, la aplicación requiere, por razones de diseño y seguridad, que la empuñadura sea abatible. Un ejemplo son nuestras manivelas de aluminio con empuñadura abatible GN 471.3. La empuñadura se bloquea firmemente en posición cuando se pliega o cuando está en la posición de operación. También ofrecemos estilos donde la empuñadura se encaja limpiamente en una ranura.

Manivela acodada

El diseño de su máquina puede requerir una empuñadura acodada, de manera que libre las obstrucciones cuando se gire. Aquí se muestra una de nuestras manivelas acodadas de la serie DIN 468. Esta manivela de hierro fundido se ofrece con una empuñadura fija o giratoria y un orificio redondo o cuadrado.

Manivelas de trinquete

La combinación de una manivela y un brazo de trinquete genera un par de torsión alto. Este mecanismo también funciona bien en un espacio confinado o limitado. El ejemplo mostrado aquí es nuestra manivela de trinquete de acero de la serie LR 318.

Palancas de cuatro brazos

Una variación de la manivela es la palanca de cuatro brazos, que en realidad son cuatro manivelas combinadas en una. Esto obviamente aumenta su capacidad de sujeción. También proporciona un buen control, ya sea con una o dos manos. Aquí puede ver nuestras palancas de torreta de cuatro brazos de la serie GN 213.

Manivela con empuñadura giratoria

Cerramos con una manivela única patentada por J.W. Winco, nuestra manivela abatible de nylon WRHC con empuñadura giratoria. Esta manivela fue diseñada para ser utilizada en cualquier aplicación en donde se requiera abatir la empuñadura de la manivela para que no estorbe.

Para consultar nuestra línea completa de manivelas, visite la  Sección 6 de nuestro catálogo en línea. Ofrecemos las siguientes modificaciones especiales a las manivelas:

empuñaduras alternas. Para obtener asistencia en la selección de una manivela para su aplicación, comuníquese con nuestros asociados de ventas técnicas (+52(81) 2721-4021).