Selección del dispositivo de nivelado correcto | JW Winco Piezas Estándar

Selección del dispositivo de nivelado correcto

Los dispositivos de nivelado también se conocen como pies de nivelación, soportes de nivelación, almohadillas anti-vibración, soportes anti-vibración, soportes Level-It, almohadillas Level-It, soportes de maquinaria, niveladores, dispositivos de nivelado, soportes Glide-Rite, almohadillas Glide-Rite, pies para máquinas, pies articuladores, pie para maquinaria y soportes giratorios. Estos dispositivos simples dan soporte a su máquina y, por lo tanto, son tan variados en su diseño como las máquinas mismas.

¿El equipo estará inmóvil o tendrá vibración que necesita ser controlada? ¿Qué tanto peso deben soportar los pies? ¿Sobre qué tipo de piso estará parada la máquina y el medio ambiente será mojado, caliente, cáustico, estéril? Hablemos sobre algunas de estas consideraciones y cómo afectan su elección para el mejor dispositivo de nivelado.

Tipo roscado:

Primero, los dos estiles básicos son:

Estos son montajes que tiene un agujero roscado para sujetarse a un sujetador roscado, es decir, el estilo «hembra». Su ventaja es un perfil más bajo, pero lo que pierde es la capacidad de ajustar la altura, como lo haría con un tipo espárrago. Fotografiado a la derecha para su ilustración está una versión roscada de los montajes Ny-Lev que fabricamos justo en J.W. Winco.

Tipo de espárrago: Estos tipos de pies de nivelado tienen un espárrago roscado tanto para sujeción como para nivelado. El espárrago se sujeta fácilmente y la posición puede bloquearse utilizando una contratuerca, la cual generalmente no está incluida. Hay longitudes de espárragos disponibles, y usted también tiene la opción de cortar el espárrago a la medida. Aquí a la izquierda se muestra la versión de espárrago de nuestros Ny-Lev. Ofrecemos Ny-Lev roscados y de espárrago en medidas en pulgadas y métricas, en muchos tamaños de base, longitudes de espárrago y diferentes roscas. Segundo, elija sus materiales. En el interés de la resistencia, en la mayoría de los casos, el casquillo (tipo roscado) o el espárrago están hechos de metal. Sin embargo, el material de base varía.

Segundo, elija sus materiales. En el interés de la resistencia, en la mayoría de los casos, el casquillo (tipo roscado) o el espárrago están hechos de metal. Sin embargo, el material de base varía.  

Base de plástico: Las ventajas son un peso más ligero y un costo reducido. También puede agregar control de vibración. Las desventajas son una tolerancia a las cargas y durabilidad reducidas. A la derecha mostramos el GN 343.4, una alternativa con base de plástico de tecnopolímero a nuestros Ny-Lev.

Base metálica: Soporta cargas más pesada y proporciona una mayor durabilidad. El lado negativo es que está agregando más peso que con una base de plástico. Asimismo, tendrá un menor control de vibración, a menos que también agregue una almohadilla amortiguadora de vibraciones. Aquí a la izquierda verá el soporte de nivelación con base de metal GN 340, ofrecida con o sin una almohadilla de elastómero como muchos de nuestros niveladores.

Acero inoxidable: Para las industrias de alimentos, médica y demás aplicaciones estériles, es posible que necesite una base de acero inoxidable o un soporte de nivelación todo de acero inoxidable. Muchos de nuestros niveladores se ofrecen en versiones de acero inoxidable. También tenemos un montaje especial para aplicaciones sanitarias, el GN 341.1,  que ve ilustrado aquí a la derecha.

Ahora considere algunas características especiales:  

Antideslizante: Si el resbalamiento y deslizamiento de la máquina es un problema, es posible que quiera añadir una almohadilla anti-deslizante a su pie de nivelación. Muchos de los montajes en nuestra oferta incluyen esta opción. También ofrecemos el montaje con cierre a presión, ilustrado a la izquierda, el cual está diseñado con una almohadilla especial anti-deslizante con cierre a presión que resiste descascararse.

Capacidad de giro: Ya sea del tipo roscado o de espárrago, estos tipos de niveladores incluyen una superficie de cojinete u otros medios para que la base gire hasta 15° fuera de eje en superficies disparejas. Esto permite que el soporte de nivelación se ajuste a superficies disparejas para un contacto máximo de la superficie y la mayor estabilidad posible del equipo. Muchos de nuestros niveladores ofrecen la función de giro, como el soporte Level-It que se muestra aquí a la derecha.

Servicio anti-vibraciones/pesado: Por supuesto que su elección de nivelador será determinado en parte por el peso de la máquina que deberá soportar. Otras tablas de dimensiones de nuestros soportes de nivelación incluyen información de las cargas. Un problema corolario a la carga es la cantidad de vibración que la maquinaria genera. Si la vibración es una preocupación, busque soportes diseñados para ser «anti-vibratorios», como nuestra línea Anti-vibración, cuyo ejemplo se ilustra aquí a la izquierda.

¿Tiene una situación extrema como prensas de perforación, equipo CNC, prensas de estampado o equipo de moldeo por inyección? Es posible que requiera de un montaje diseñado para vibraciones súper altas, como nuestros niveladores «Mighty Mount», ejemplo de los cuales mostramos aquí a la derecha.

Soportes anclables: Todos los tipos de niveladores pueden ofrecer agujeros para tornillos tirafondos, permitiendo que el pie nivelador se sujete al piso o a la plataforma con pernos. También existe la opción de una base especialmente configurada (forma de lágrima) con un agujero para el perno de montaje, como el  PolyMount que se muestra a la izquierda. La ventaja de este tipo de pie es que evita que la máquina «camine». La desventaja es que se requiere más esfuerzo si desea mover el equipo. Asimismo, si está lidiando con vibraciones de alto nivel, los orificios pueden agregar tensión adicional a la base y posiblemente resulten en una falla.

Deslices: Están diseñados con una almohadilla o material de base que permite que el equipo soportado se mueva fácilmente por deslizamiento. Este tipo de pie permite fácilmente el movimiento y la recaudación. El material de base de deslizamiento generalmente es más duro y más resistente a la corrosión que cualquier base anti-vibración. El lado negativo es que la vibración puede provocar que camine y se mueva. Mostrado aquí a la derecha está uno de nuestros soportes Glide-Rite, el cual ofrece una almohadilla de nylon o de elastómero.

Diseño de bajo perfil: Este tipo de soporte se utiliza cuando la altura del equipo está restringida y permite que el equipo se asiente más bajo que el piso o la plataforma. La desventaja es que la distribución del peso en la almohadilla puede estar limitada debido a un material más delgado. Nuestro LP 100, ilustrado aquí a la izquierda es un soporte de bajo perfil disponible en muchas variaciones.

Bajo costo: En ocasiones, el peso, la vibración y el que esté disparejo no son problemas y usted simplemente necesita de un pie barato para que se arregle el asunto. En tal caso, un nivelador simple de un diseño de una pieza puede proveer ahorros en costo, como nuestros soportes de traqueteo que se muestran a la derecha.

Esto le proporciona un número de problemas a considerar cuando seleccione el dispositivo de nivelado para su aplicación. Cheque aún más opciones en nuestra sección de Elementos de nivelación. Mientras tanto, J.W. Winco ofrece las siguientes modificaciones especiales:

 

Y si tiene problemas o inquietudes especiales, por supuesto, comuníquese con nuestros asociados de ventas técnicas (+52(81) 2721-4021) y tendremos mucho gusto en asistirle.