Selección de la bisagra correcta | JW Winco Piezas Estándar

Selección de la bisagra correcta

Cuando está construyendo cualquier tipo de recinto con acceso a su interior, las bisagras pueden ser una preocupación. Así que he aquí los factores a considerar al seleccionar la bisagra correcta:

En primer lugar se encuentra el peso de la tapa o puerta, el cual puede determinar tanto el tamaño como el material de la bisagra. Nuestra selección de bisagras incluye una variedad de tamaños de bisagras en zinc fundido, acero, acero inoxidable y plástico, y todas estas opciones tienen su lugar.

Una consideración menos obvia es cómo funciona el recinto y cómo abre la puerta. ¿Necesitaré abrirla completamente o sólo 90 grados? ¿Hacia dónde virará? ¿Hay espacio para bisagras externas o deben ser internas? ¿Necesitan las puertas mantener una posición en particular? Algunos ejemplos de bisagras de nuestra línea con funciones interesantes incluyen a la bisagra desmontable EN 160, la cual está diseñada para ser fácilmente desmontada de la puerta, y la bisagra bloqueable EN 151.2, con una palanca ajustable integrada para bloquear a la puerta en posición.

Mientras tanto, nuestras bisagras GN 161 están específicamente diseñadas para unir perfiles de aluminio estándar, una funcionalidad única y definitivamente deseable.

Las bisagras parecen ser un componente de tipo muy elemental, pero ciertas innovaciones en el diseño pueden hacerlas altamente funcionales en una aplicación en particular. Nuestras bisagras de alineación ajustable GN 127 están disponibles en tres versiones que las hacen ajustables en diferentes direcciones. Su diseño proporciona una alineación perfecta de una puerta en su marco.

Mientras tanto, si la seguridad es un problema en su aplicación, es posible que quera elegir una bisagra que se monte en la parte interior de la puerta, y/o esté soldada a ella, como nuestras bisagras para soldar GN 128.

Y, por supuesto, el elemento final en la selección de la bisagra es la estética. Fuera de las demás funciones, algunas veces sólo queremos que una bisagra se vea bien. Ofrecemos una bisagra que incorpora tanto forma como función, la bisagra de alineación ajustable GN 238. Combina la característica ajustable de la GN 128 con tapones de cubierta que mantienen a la bisagra literalmente limpia a la vez que le dan una apariencia limpia.

De manera que este es un resumen rápido de algunas de las opciones cuando usted selecciona una bisagra. Para mayor asistencia para determinar la mejor opción para su aplicación, comuníquese con nuestros asociados de ventas técnicas al +52(81) 2721-4021.